主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28P65X、 C2000WARE
大家好!
我目前使用的是新的 LAUNCHXL-F28P65X。 我已成功打开和构建 EtherCAT 示例、但在刷写 CPU 时遇到问题。
我收到的消息是:

如果我尝试打开 CCXML、则不会打开目标配置 UI、而是直接打开原始 xml:

我曾尝试在工程属性中设置配置、但它不允许我单击"Manage the project target automatically"、而且在查看器件列表时我看不到 F28P65


最后、我尝试创建一个新的目标配置文件、但还是没有看到列出 F28P65: 
我使用的是 C2000Ware_5_01_00_00和 CCS 12.3.0
谢谢!