This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:TMDSCNCD280039C 控制卡

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280039C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1308552/tms320f280039c-tmdscncd280039c-control-card

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280039C、 C2000WARE
我们 在实验室中有两个 TMDSCNCD280039C 全新的控制卡、它们的工作方式都是相同的
 从 C2000 ware 示例导入到 CCS v12.5 led_ex1_blinky 代码中的示例代码 与 CCS v12.5成功编译、调试器与目标器成功通信、但不运行 LED 闪烁事件  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存在多个构建配置、其中一些用于 LaunchPad、另一些用于 controlCARD。 确认您正在尝试切换正确的 GPIO。 应为 GPIO31和 GPIO24、但您可以通过查看 C2000ware 中的 controlCARD 原理图来确认这一点。  

    此致、
    科迪