This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:尝试使用 xds110调试探针来调试 f28386D

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1309186/tms320f28386d-trying-to-debug-f28386d-with-xds110-debug-probe

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388D、

您好!

      我正在尝试使用定制电路板目标 TMS320F28388D.ccxml 文件进行调试(XDS110调试探针)。 但我的定制板具有(TMS320F28386D)控制器。

遇到以下错误、请尽快告知我问题是什么

[开始:德州仪器 XDS110 USB Debug Probe_0]

执行命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -S 完整性

[结果]


-------- [打印主板配置路径名}-->--------------------

C:\Users\Naga~1.CHA\AppData\Local\TEXASI~1\
ccs\ccs1250\0\0\BrdBat\testBoard.dat

-------- [打印复位命令软件日志文件]----------

此实用程序已选择100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"STEP 6 2023"。
库构建时间为"09:57:39"。
库软件包版本为"9.13.0.00201"。
库组件版本为'35.35.35.5.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"5"(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

-------- [打印重设命令硬件日志文件]----------

通过切换 JTAG TRST 信号可重置扫描路径。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(无电缆)。
该软件针对 XDS110功能进行了配置。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

-------- [出现错误且此实用程序已中止]--------

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-233'(0xffffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_BROK"。

解释如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎损坏了
停留在1或停留在零故障的线性调频脉冲。

[结束:Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您有机会连接示波器、您可以尝试探测 TDO (黄色)、TMS (紫色)、TCK (蓝色)和 TRST (绿色)、如下所示。 下面的屏幕截图是使用 XDS100捕获的、它是在 TMS 的下降沿触发的单捕获。 您能否尝试相同操作、看看您的探测信号看起来是否相同? 我真的只是想看看 TDO 上是否有活动。

    您是否还能够共享 JTAG 信号的原理图?  

    此致、

    本·科利尔