请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 您好!
在 CS114测试中、我们看到 MCU 使用 ADC 读数生成的数据为零。 如果不复位主板或重新安装软件、这种情况将无法纠正。 损坏的数据是 ADC 结果通过几次乘法和除法运算转换为实际值的数据。 我们未看到 ADC 结果发生任何失真。
上述操作在中断中执行。 我们在软件中使用单个中断。 中断每100us 返回一次。
我们在产品中使用了 TMS320F28377S。 MCU 用于与电源线隔离的控制板上。
您是否对该问题的原因和解决方案有任何想法。
谢谢!