请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 大家好、
客户有问题需要您的帮助:
此类警告始终会在 CLA 汇编文件中报告:[E0004]无法使用.define 重新定义现有操作码'EALLOW'。 汇编器忽略.define。
虽然不影响运作,但恐怕会有一些问题,在一些微不足道的地方,总是会有报讯:

此致、
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户有问题需要您的帮助:
此类警告始终会在 CLA 汇编文件中报告:[E0004]无法使用.define 重新定义现有操作码'EALLOW'。 汇编器忽略.define。
虽然不影响运作,但恐怕会有一些问题,在一些微不足道的地方,总是会有报讯:

此致、
本
根据错误...
Unknown 说:[E0004]无法使用.define 重新定义现有操作码"EALLOW"。 汇编器忽略.define[/引号]汇编代码中会出现一条与此类似的行。
.define "another_name", EALLOW如果允许、这样的行会重新定义指令助记符 EALLOW 。 显然不存在这种线路。 但无论如何都会发出错误诊断。 因为我不知道为什么会发生这种情况、所以我需要一个测试用例来重现它。 如果没有该测试用例、就无法解决问题。
谢谢。此致、
-乔治