This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:有关 TMS320F28377S 的 TRM 的查询后处理块的逐周期清除逻辑位

Guru**** 2586445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1309122/tms320f28377s-query-regarding-the-trm-of-tms320f28377s-cycle-by-cycle-clear-logic-bit-of-post-processing-block

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我对  TMS320F2837xS 实时微控制器技术参考手册(修订版 H)中 TMS320F28377S 的 TRM 有疑问。 此处、后处理块的方框图表明 ADCPPBxCONFIG 寄存器中存在一个逐周期清除逻辑位。 然而 、在 ADCPPBxCONFIG  寄存器对 ADC_REGS 寄存器的说明部分、该位无法作为寄存器位显示。

谢谢。

萨扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这个图表中、这看起来像是一个错误。 该位只应存在于 F2837x 之后发布的器件中。 对于给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、

    本·科利尔