This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:如何在 SysConfig 中设置 McBSP SPI 主模式?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1305579/tms320f28377d-how-to-set-mcbsp-spi-master-mode-in-sysconfig

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

尊敬的、先生、

我想在 SysConfig 中将 McBSP 设置为 SPI 主器件、并以10MHz 时钟发送和接收32位数据。

我想知道如何在 SysConfig 上对其进行设置、以及应该使用哪些发送/接收功能。

[开发环境]

1. DSP:TMS320F28377D

2. CCS:V12.4

3. C200WARE : v4.3.0.00

4. SysConfig:V1.17.0

[SPI 设置]

1. McBSP (A)-> SPI 主器件

2. SPI 时钟:10MHz

3.发送和接收数据: 32位

  ->在主 while (1)语句内重复发送和接收。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    请注意、我们有关此主题的专家目前不在办公室、预计将于1月5日返回 请预计响应会延迟。

     

    此致、

    瓦尔沙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的应会根据您的请求配置 McBSP。  唯一的假设是 F2837x 在200MHz 上运行、而 LSP 时钟是100MHz (我认为这是默认值)。  如果情况不同、您需要调整 SRG 数据时钟分频器。

    此致!

    Matthewe2e.ti.com/.../f2837x_5F00_mcbsp_5F00_spi.syscfg