This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:闪存 API 源代码请求

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1308517/tms320f28377s-flash-api-source-code-request

器件型号:TMS320F28377S

您好、TI!

我的团队正计划在我们的应用程序中创建一个 闪存驱动器、以便对闪存进行编程和擦除。 我们的应用代码需要经过认证、因此闪存 API 库无法使用;需要源代码文件。

我知道这些文件通常不会分发、除非在某些情况下提出要求。 请告诉我该请求是否能得到满足、或者您需要我提供的任何其他信息。

谢谢!

西姆兰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simran:

    我们将在本周结束前回顾并与您联系。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simran:

    我可以向您发送链接以请求源代码。

    您能给我发送一个友情请求吗(悬停在我的名字上并点击请求友情),这样我就可以在私聊上发送链接了?

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    友谊请求应该已经发送。

    谢谢!

    西姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simran:

    我在私聊中已将详细信息脱机发送给您。

    我正在关闭此帖子。

    谢谢。此致、

    瓦姆西