This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:可以使用 ADC1&amp 的差分采样;2在16位模式下工作、使用 ADC3&amp 的单端采样;4同时在12位波特下工作?

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1309081/tms320f28377d-could-i-use-the-differential-sample-of-adc1-2-work-at-16bits-mode-use-the-single-end-sample-of-adc3-4-work-at-12bits-bode-at-the-same-time

器件型号:TMS320F28377D

尊敬的所有人:

我要将 ADC1&2分配给 CPU1以在16位差分模式下工作、然后将 ADC3&4分配给 CPU2以在12位单端模式下工作。 我能否像上面所说的那样实现它?

科迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody:

    是的、您可以这么做、因为可以为每个 ADC 单独设置采样模式。

    此致、

    本·科利尔