This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:使用 DCSM 保护闪存时的 LDFU

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1307669/tms320f280049c-ldfu-when-flash-memory-is-secured-using-dcsm

器件型号:TMS320F280049C

您好、专家。

我们计划使用 DCSM 来保护代码免受未经授权的访问和读取。 我们还要求通过 CAN 内核使用 LDFU。 我的问题是:

1.我们是否能够从闪存 API 访问(即擦除和写入)安全的闪存以更新固件?

2.如果1不是,如何处理这种情况? (如如何在访问安全存储器之前、通过 CAN 命令锁定/解锁安全块)

此致、

莫汉   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    专家正在休假。 请预计在1月5日前回复。

    此致、

    辛奇塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohan,

    如果您从与要擦除/编程的闪存扇区属于同一安全区域的 RAM 中执行闪存 API、则应该能够擦除和编程闪存扇区。

    谢谢。此致、

    瓦姆西