This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:如何验证是否已正确对闪存编程。

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1307202/tms320lf2407a-how-to-verify-the-flash-is-programed-correctly

器件型号:TMS320LF2407A

我现在正在做一个旧的设计调试。 某些电路板最近因 CAN 通信而停止工作。 我测试所有硬件、直到到达 DSP 输入引脚。  因此、它在编程过程中可能会出现一些错误。 现在、我只有一个.out 文件、并使用"prg2xxw95 -p 240–w 6 program\C2xx_BPX.out mycode.out"命令对闪存进行编程。 如何验证闪存是否已正确编程? 通常、我使用校验和来验证闪存中的程序是否正确。 但我不知道它在该旧 DSP 芯片中是如何工作的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    专家正在休假。 请预计在1月5日前收到回复。

    此致、

    辛奇塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闪存编程算法在编程后验证每个位的状态。 尽管非常罕见、但某些位的值可能会随时间变化。 您是如何确定该问题与闪存有关、而不是与其他问题有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我认为您能够解决此问题、从而关闭此帖子。