This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:CLA clcok

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1309216/tms320f28386d-cla-clcok

器件型号:TMS320F28386D

正如之前所介绍的、CLA 内核可以在200MHz 下运行、但当与调试器连接时、我想知道可以在哪里检查、以便确认 CLA 内核确实以200MHz 运行。

是否有显示此信息的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    CLA 以与相关 CPU 相同的频率运行。 请参阅数据表中的时钟系统图:

    driverlib 中有一些函数可用于确认各种时钟配置: