This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:F2800157

Guru**** 2831705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1305336/tms320f2800157-f2800157

器件型号:TMS320F2800157

大家好、

我使用的是 Launchpad F2800157。

我正在尝试 通过 UART 和 CAN 引导加载程序刷写 Launchpad。 我能够使用 C2Prog Codeskin 编程器通过 UART 进行刷写。  

现在、我正在尝试通过 Peak System PCAN-USB 工具进行闪存。 我不能闪烁。

您能不能建议我如何刷写 VIA CAN 引导加载程序?

谢谢。

Premkumar.T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    专家目前不在办公室、请预计会有延误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Premkumar.T:

    要通过 CAN 引导加载程序进行闪存、您需要为该器件实现 MCAN 闪存内核。 您将使用什么作为内核程序来尝试刷写器件?

    谢谢。此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的答复。

    我们将通过 C2Prog Codeskin 编程器工具进行刷写。 我在连接 PCAN_USB 的工具中没有看到 CAN 选项。

    非常感谢任何帮助。 提前感谢。

    谢谢。

    Premkumar.T

    。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Premkumar.T:

    根据网站(常见问题解答- C2Prog)、"C2Prog 仅支持 TI 的 SCI/UART 引导模式。 所有其他接口都基于 CodeSkin 开发的专有引导加载程序。"

    CAN 闪存编程应用手册(ti.com/lit/sprad51)对 F28003x 和 F28P65x 器件存在一些示例进行了讨论。

    谢谢。

    查尔斯