This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:SCI 引导/AGPIO

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1307277/tms320f2800137-sci-boot-agpio

器件型号:TMS320F2800137

下午好!

我想澄清 F2800137RHBR 上 GPIO28的行为。 我希望将此引脚用作 SCI 引导引脚作为 SCIA_RX、因为这是未编程器件的默认值。但是、该引脚是 AGPIO、在数据表中具有以下脚注、其中指出该引脚默认为未连接。

(3)这些模拟引脚上的 GPIO 支持全数字输入和输出功能、并被称为 AGPIO。 默认情况下、AGPIO 为未连接状态、即模拟和数字功能都被禁用。 有关配置的详细信息、请参阅 ADC 引脚上的数字输入和输出(AGPIO)部分

您能否说明在 SCI 引导模式执行期间发生了什么? 它是从未编程器件上的 GPIO28读取还是需要先对其进行编程?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kris:

    感谢您的提问! 我们的串行引导加载程序专家目前不在办公室、因此我会在专家下周回来时让他们确认以下情况。

    但我的理解是、在 SCI 引导执行期间、相应的默认 GPIO (GPIO28)会自动配置为 SCI、并完成所有必要的 AGPIO 配置。 因此、它将在 SCI 引导期间读取未编程器件上的 GPIO28。 首先应该不需要进行额外的编程。

    一旦您退出引导加载程序(并输入主代码)、SCI 需要再次进行配置、它将不会在引导序列之后保持配置状态。

    此致、

    文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vince。 这似乎是合乎逻辑的、必须按照您所描述的那样工作、但我只是想在旋转电路板之前确保一下。 我期待串行引导加载程序专家下周确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kris:

    为了让您了解最新信息、我们的专家将在本周晚些时候回来、届时提供最新信息。

    此致、

    文斯