This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:峰值电流控制中的平均电流检测

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DC-DC-BUCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1307750/tms320f2800157-average-current-sense-in-peak-current-control

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:TIDM-DC-DC-BUCK

尊敬的 C2000专家:

实际上、我正在开发一款峰值电流控制降压转换器、使用 C2000 MCU cmpss 通过 Cmpss->EPWM DC->T1 event->EPWM AQ 监视电流并禁用驱动器。

在平均电流模式下、我们通常以 Ton/2启动 ADC、以获取平均电流信息、 但在峰值电流控制中、Ton 时间由 T1事件决定、我们不知道实际的 CTR 值、我希望 TI C2000专家可以提供一种有效的方法来获取 准确的平均电流信息。 或者、我能否知道在发生 T1事件时 ePWM.CTR 值?

谢谢。

此致、

绥阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顶置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suiyang:

    感谢您对假日季的耐心和新年快乐。

    我认为如果参考在降压转换器设计中采用 PCMC 的 TIDM-DC-DC-BUCK 会很有帮助、您可以查看提供了非常详细指导的设计指南。

    对于您的用途、可以将 CMPSS 信号路由到 ePWM 事件触发器模块。 事件触发器可以根据 DCxEVT1信号生成 SOCA 信号事件。 您应该能够使用此 SOCA 对电流感应 ADC 进行采样。  

    您将无法使用该 CMPSS 生成 ISR 中断、但您可以为此使用 ADC 中断来读取电流感应信息  

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的建议、我将检查  TIDM-DC-DC-BUCK 设计。

    正如您的建议、使用 DCxEVT1生成 SOCA 信号时、我曾担心该信号以及禁用 PWM 驱动器会导致电流定线性降低、您是否认为这是我们会获得 基于 DCxEVT1 SOCA 信号的不太准确的电流信息的风险?

    新年快乐!

    此致、

    绥阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suiyang:

    您已经为 ADC 采样和保持时间配置了多长时间? 此外、T1 AQ 信号在关闭 PWM 信号之前有3个 CLK 周期鉴定周期。 我相信、如果您可以访问您的硬件、您可以尝试调整 ACQPS 值并检查电流感应读数。 我们应在 TIDM-DC-DC-BUCK 中遵循类似的方法(请参阅 EPWM6/EPWM1:DRV PWM 信号)。

    此致、

    彼得