This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:为什么 TI 提供的压缩机 Simulink 仿真模型正式以负转速运行?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1306922/tms320f2800157-why-is-the-simulink-simulation-model-of-the-compressor-provided-by-ti-officially-running-with-a-negative-rotational-speed

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:TIDM-02012

:,提供的压缩机 Simulink 模型、无变化、电机转速在仿真过程中为负 实际转速值为-500 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    您能否说明一下正式提供的 Simulink 模型是什么意思? 是否有它包含的特定库或软件包? 这可以帮助我将问题转给相应的专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是 TI 提供的官方示例、是一个 slx 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    该问题的专家在下周前不在办公室、但我对此很好奇。

    您期望的速度是多少? 您认为它 显示负速度存在问题吗? 我假设速度的极性指示旋转方向、您是否希望它以另一个方向旋转?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您是否 正在使用 TIDM-02012?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该模型为 TIDM-02012、 该 Simulink 模型 应 在正向方向上具有正500rpm,、因为其目标 rpm 为正500。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    这是仿真结果、还是您在任何硬件上运行它?

    此致、

    巴努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhanu、  这是仿真结果。