This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:仿真器下载问题

Guru**** 2545200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1308018/tms320f28p650dk-emulator-download-problem

器件型号:TMS320F28P650DK

您好!

我的客户目前在使用 XDS100V2仿真器时遇到问题。 可以使用第一个下载、无法访问第二个下载。

闪存和 RAM 现已不可用。

仿真器是否太旧? 建议将哪个仿真器用于 F28P65?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有人能回答这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、该仿真器不是太旧。 谁知道、他们可能是通过向密码位置写入随机字符串来欺骗设备。 不过、调试这些类型的问题通常属于组件分销商向其客户承诺的"增值服务"范畴。

    此致、
    科迪