This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F28335-PTPS:EP

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1309052/sm320f28335-ep-sm320f28335ptps

器件型号:EP

我们更新了设计的修订版、现在收到错误" 连接到目标时出错:(错误 -1155 @ 0x0)"。  我们可以连接探针并运行通过的连接测试。  该设计在之前的3个版本上进行了工作、因此可以对其进行布线。  我们有5个表现出相同行为的电路板。  所有电压看起来都正常。  我们需要某种方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    如果测试连接通过、我认为路由不是您的问题。 您的所有新修订版电路板是否都出现了此问题、还是仅有部分电路板出现了此问题? 您使用的是哪个 JTAG 调试探针?  

    旧版主板版本与新版本之间有何区别? 您的复位电路或电源轨电路是否有任何更改?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件回复。  需要更多输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的帮助下、我们能够识别并解决问题