This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:InstaSPIN-FOC ACIM 电机识别问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, TMS320F28027, TMS320F280049, TMDSHVMTRINSPIN, LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1309439/tmdshvmtrinspin-instaspin-foc-acim-motor-identification-problems

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:TMS320F28027TMS320F280049C2000WARE、MOTORWARE LAUNCHXL-F28027、LAUNCHXL-F280049C

您好!

对于我们的新产品、我们希望将您的 InstaSPIN-FOC  与 ACIM 电机上的 FAST 观测器与 TMS320F280049 (第3代)配合使用。 我们目前使用的是 TMS320F28027 (第2代)。

很遗憾、新的 C2000 C2000_CSSDK(5.01.00.00) Ware_Motor 不能正常工作。 通过 "is05_motor_id–电机参数识别"  生成异常参数。

旧版本 SDK motorware_1_01_00_18及其  "实验室2b–使用用户 RAM 和/或闪存中的 InstaSPIN。"  效果很好。  

为什么在旧代和新代之间的算法中有软件回归? 我们需要知道新的 C2000何时能够正确识别 ACIM 电机、这一点很重要。

 出于停产和性能原因、德州仪器建议我们在第3代 C2000上开始新设计。 此外、代码应该在两代之间兼容:  

 

如需帮助,请点击此处查看结果:  

  具有 TMDSHVMTRINSPIN 的 LAUNCHXL-F28027 

 LAUNCHXL-F280049C 和 TMDSHVMTRINSPIN 

使用新软件时、RR 和磁性电流无效。 其他参数看起来是等效的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    对于新软件来说,RR 和磁电流无效。 其他参数看起来是等效的。

    我们将检查软件 FAST 库是否可以接受、并稍后告知您。