主题中讨论的其他器件:C2000WARE
c2000ware\device_support\f2802x\common\include\spi.h 中有一条注释:波特率设置"假设12.5MHz 为 LSCLK "。
我想我的 LSCLK 是30MHz。 在这种情况下、我需要不同的设置。
如何管理和修改此类文件是否有最佳实践?
c2000ware\device_support\f2802x\common\include 可能由其他工程使用、因此我不想修改库中的文件。
我可以制作一个本地副本、但我必须格外小心、确保首先使用本地版本、并且该目录 c2000ware\device_support\f2802x\common\include 中的其他所需文件仍可供包含。
我可以尝试提出一个 SPI_setBaudRate 的替代方案(spiHandle、SPI_baudrate_1_MBaud);只需设置直接需要的值、而不是仔细进行 TI 库调用。
谢谢!