This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:有关过采样的参考程序

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1309816/tms320f28p650dk-reference-program-about-oversampling

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

客户需要一些有关使用配置进行过采样的参考代码。

他们在 C2000WARE 中找到一些参考代码。 但它不是很容易理解。

我们还有其他与此相关的代码吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考 C2000Ware 中说明过采样功能的示例。 如果您正在寻找使用触发器中继器的过采样示例、您可以参考  

    adc_ex15_trigger_trankerer_oversample。  示例  adc_ex13_soc_oversample 和 adc_ex11_burst_mode_overampling 还显示了如何在没有触发中继器模块的情况下实现过采样。

    此致、

    Meghavi