This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:ADC - 12/16位模式的选择

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1310911/tms320f28377d-adc---selection-of-12-16-bits-mode

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

祝大家新年快乐。

在 spruhm8i.pdf 的文件第11.4.2段中,它是:

"当 ADC 空闲时(无活动或挂起的 SOC)、可随时更改分辨率。"

但是、当我在11.12段中所示的上电序列之后执行分辨率和信号模式选择时:
-启用 ADC 时钟
-set 预分频器
- ADC 上电
-延迟
ADC 的行为不正确。

只有在"设置预分频器"和"上电 ADC"阶段之间执行分辨率和信号模式的选择时、此设置才会正常工作。
在这两种情况下、都不会有 SOC 挂起、也不会触发 ADC 转换。

=> Q1-为什么这种行为与11.4.2段相矛盾?
=> Q2- ADC 上电顺序和分辨率/信号模式选择之间有什么限制?

非常感谢您的帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PHILIPPE 您好:

    =>Q1-为什么此行为与11.4.2段冲突?

    此具体引用指的是 ADC 已配置后的情况;稍后在程序中的任何时间点、都 可以更改分辨率。 根据您列出的设置步骤、我不确定这是否正确。

    =>Q2-在 ADC 上电顺序和分辨率/信号模式选择之间有什么限制?

    请参阅 C2000Ware 中的 ADC 示例、了解建议如何设置 ADC: