This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:在最大 SYSCLKOUT 150MHz 条件下、TMS320F28335 MPN 的+1.9V 电源引脚电流要求

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1310216/tms320f28335-1-9v-power-pins-current-requirement-at-max-sysclkout-150mhz-for-the-tms320f28335-mpn

器件型号:TMS320F28335

 TMS320F28335微控制器。

对于上图、当我的器件处于150MHz SYSCLKOUT 时、1.8V 时的最大总电流是多少。 还有什么是国际直拨电流。

请告诉我、该1.8V 电流和 IDD 电流是否是单独的电流。

此外、如果我想为微控制器选择1.9V 电源、它是否具有在省电板中突出显示的额外电流1.9V = IDD+IDDA18+1.8V 电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    对于以上图像、当我的设备处于150MHz SYSCLKOUT 时、最高电流将是1.8V。

    首先、当您的器件在150 MHz 下运行时、工作电压需要为1.9V、而不是1.8V。  从表7.5.1可以看出它大约为350mA。 图7-1是"典型"电流。 最好 PDN 至少留有30-40%的裕度。

    [报价 userid="581833" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1310216/tms320f28335-1-9v-power-pins-current-requirement-at-max-sysclkout-150mhz-for-the-tms320f28335-mpn ]还有什么是 IDD CURRENT.

    IDD 是器件("内核")数字部分(即 CPU 和外设)的电流。

    Unknown 说:
    请告诉我这个1.8V 电流和 IDD 电流是否是独立的电流。

    1.8V 电流包括 IDD、IDDA18和 IDD2A18。

    Unknown 说:
    此外、如果我想为微控制器选择1.9V 电源、它是否有额外的电流以 bluse boave 突出显示1.9V = IDD+IDDA18+1.8V 电流

    请参阅上文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    是、它仅为1.9V。

    我的问题是、我可以看到两张电流图 、一张是绿色矩形(IDD)、另一张是蓝色三角形(1.8V 电流)

    它们是否为1.9V 额定电流?

    如果它们是我必须考虑350mA 的+290mA =用于1.9V 的640mA 电流源(我们可以讨论30%或40%的裕度)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色方块是(IDD)。 蓝色钻石是 IDDA18 (IDD1A18和 IDD2A18之和)。 蓝色三角形是 IDD 和 IDDA18的总和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Hareesh。

    在这里它提到的蓝色三角形是 IDD 和 IDDA18的总和。

    请您检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其中提到的蓝色三角形是 IDD 和 IDDA18的总和。

    这些是器件中唯一由1.8V/1.9v 供电的电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、该图显示了1.9V 电压轨的总电流、总电流.320mA max @150MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图中显示了325mA 相关内容。 不过,正如我在第一次答复中所说,你应该用一些足够的幅度的350mA。 您不希望电源电压随时降至数据表限值以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hareesh,会的  

    试图配置在其中提到的 蓝色三角形( 350mA 线)是 Idd 和 IDDA18的总和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    试图在图中将其提及的 蓝色三角形(350mA 线)是 IDD 和 IDDA18的总和。

    这些是唯一由1.8V/1.9V 电源轨供电的两个实体。