This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:CLB 时钟配置问题

Guru**** 2348620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1308261/tms320f280049c-clb-clock-config-question

器件型号:TMS320F280049C

在您的 SPRUI33G TRM 中、TMS320280049中是否存在该结构?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    请注意、我们有关此主题的专家目前不在办公室、预计将于1月8日返回 请预计响应会延迟。

     

    此致、

    瓦尔沙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、F280049C 中存在该结构用于 CLB (不是 F280049器件、"C"表示存在 CLB)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个问题、280049C 中是否存在此结构:

    如何将 CLB_register 和 CLB_TILE 的时钟配置为不同的频率? 我找不到表29-1中提到的配置寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "妈,看来你真的很喜欢我。" 我检查了该寄存器、但 F28004x 上没有该寄存器;我已经更新了文档、因此它在下一个版本中应该会显示正确。 此功能是3类 CLB 的一部分( 有关哪些 CLB 类型适用于哪些器件、请参阅 C2000外设用户指南)。

    CLB 的时钟在本质上仅由 SYSCLK 控制、它应具有最大100 MHz。