This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:通过 DCAN 更新 C2000软件

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1310238/tms320f280039c-c2000-software-update-through-dcan

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我需要实施一个程序、通过 DCAN 通信引脚对 C2000 TMS320F28003X IC 进行软件更新。 程序数据将通过 CAN 总线从另一个器件发送。 我需要做的是通过 DCAN 加载传入的数据、并将 C2000芯片更新到传入的程序。 我们期待通过最优化的方法来实现这一点。 我可以在程序更新后将器件复位。 请指导我完成该过程  

谢谢!  
此致、
阿山市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashan:

    C2000Ware 中提供了一个 DCAN 闪存内核示例、展示了如何 使用 DCAN 外设完成此任务。 有关 F28003x 的 DCAN 闪存内核示例、请参阅 C2000 Ware_Location /driverlib/f28003x/examples/flash. 此外、本应用手册(https://www.ti.com/lit/sprad51)还 详细介绍了具体实施及其使用方法。 应用手册中讨论的主机编程器可在以下位置找到: C2000 Ware_Location /utilities/flash_programrs/dcan_flash_programr.  

    如果您有任何问题、敬请告知!

    此致、

    斯凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您,Skyler 我将详细介绍给定的参考资料,如果我需要进一步的说明,请告诉您。

    此致、
    阿山市