This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:ADC PPB 可以生成到 PWM 模块的直接触发信号、然后关闭 PWM 驱动器?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1309942/tms320f280039c-q1-adc-ppb-can-generate-a-direct-trigger-signal-to-pwm-module-and-then-shut-down-pwm-driver

器件型号:TMS320F280039C-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好、专家!

客户想知道 ADC PPB 是否可以向 PWM 模块生成直接触发信号、然后关闭 PWM 驱动器? 客户希望使用 CMPSS 实现 ASIL-B 的过压保护。

如何  将直接触发器信号路由到 GPIO 引脚或 PWM 模块、我们找不到任何相关内容。 希望在此处获取您的评论。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    是的、PPB 可用于触发 PWM 关闭。  由于出现三相位、三相位或过零、PPB 能够从4个 PPB 块生成 ADCEVT1-4输出。  用户可以将这些信号路由到 EPWM XBAR (请参阅 EPWM 一章中的图20-15)。   有关如何选择要路由的 ADCEVT、请参阅交叉开关一章中的表11-3 (EPWM-XBAR 多路复用器配置)。

    ePWM 一章中的数字比较模块(DC)(请参见 ePWM 一章中的图20-50)来选择将被用来关闭一个 PWM 的跳闸。

     

    SysConfig 应有助于设置关闭 PWM 的跳闸。

    希望这对您有所帮助。

    重新排列。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    明白了、非常感谢您的更新。

    还有一个问题、 ADC PPB 可以向 GPIO 引脚生成直接触发信号? 客户希望将此信号直接用于外部测试? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我们可以使用输出 X-BAR 路由到 ADCCEVT1、对吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    是的、客户可以使用输出 X-BAR 在 GPIO 上生成外部信号以监控 ADCEVTx。

    此致、

    约瑟夫