请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025C 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我们目前正在开发一个 instaspin 项目。该项目的目的是 使用 从您的硬件板获得的 C2000 Ware_Motor Control_SDK_4_00_00_00代码作为我们的定制板。电机识别和闭环操作与我们的3HP- BLDC 电机(电机电压-230、电机额定电流- 9安培、电机额定频率120赫兹)完美配合。 当我们提供325电压9安培的直流输入时,然而当我们提供325电压4安培时,输入电压折页显示值190和180.在意识到这一点后,我们相信必须实施 M.P.T(最大功率点跟踪)算法。是否有任何参考代码或实施文档?如果有,您可以提供它们吗? 非常感谢您为我们的项目提供这些信息。