This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:MPPT

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1307065/tms320f280025c-mppt

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

 您好!

我们目前正在开发一个 instaspin 项目。该项目的目的是 使用 从您的硬件板获得的 C2000 Ware_Motor Control_SDK_4_00_00_00代码作为我们的定制板。电机识别和闭环操作与我们的3HP- BLDC 电机(电机电压-230、电机额定电流- 9安培、电机额定频率120赫兹)完美配合。 当我们提供325电压9安培的直流输入时,然而当我们提供325电压4安培时,输入电压折页显示值190和180.在意识到这一点后,我们相信必须实施 M.P.T(最大功率点跟踪)算法。是否有任何参考代码或实施文档?如果有,您可以提供它们吗? 非常感谢您为我们的项目提供这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    专家正在休假。 请预计1月4日之前回复

    此致、

    辛奇塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有得到任何回复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我们认为实施 M.P.T (最大功率点跟踪)算法是必要的。是否有任何参考代码或实施文档可用?如果有、您可以提供它们吗?我们非常感激、因为我们的项目需要这些信息。

    遗憾的是、我们没有任何用于电机控制的 MPPT 算法、您必须自行添加此类函数。 可以在某些工程网站上找到参考文档。