This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:关于从闪存(如 EEPROM)写入和读取数据

Guru**** 2534690 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1311279/tms320f2800137-regarding-writing-and-reading-data-from-flash-memory-like-eeprom

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我们希望使用 CAN 或 UART 与 EEPROM 等闪存存储器之间存储和读取数据。 请分享一些可编写成代码以用于将闪存用作 EEPROM 的技术数据表或指令代码行。  

如果有参考代码、请与我们分享。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    为了确保我正确理解您的用例、您的目标是向 F280013x 器件通过 CAN 或 UART 接收的片上闪存(仿真为 EEPROM)写入代码吗?  

    要在片上闪存中对 EEPROM 进行仿真、有一个适用于 F28P65x 器件的参考项目和一个相应的应用手册(www.ti.com/.../sprade8)。 可以在 C2000Ware (v5.01.00.00及更高版本)中找到参考工程、其网址为  C2000 Ware_Location /driverlib/f28p65x/examples/c28x/flash. 应用手册介绍了实现以及如何将工程用于 F28P65x、还包括有关修改代码以支持 F280013x 器件的部分。 请记住、必须使用相应的 F280013x 闪存 API、而不是参考工程中包含的 F28P65x 闪存 API。 有关使用 F280013x 闪存 API 的信息,请参阅上的指南。  C2000 Ware_Location / libraries/flash_api/f280013x/docs/F280013x_Flash_API_F2800. Reference_Guide 还有一个示例项目、位于  C2000 Ware_Location / driverlib/f280013x/examples/flash (flashapi_ex1_programming.projectspec)、其中显示了应如何使用闪存 API。 要将 F28P65x EEPROM 仿真工程调整为 F280013x、您需要按照应用手册中的说明操作、并修改工程中闪存 API 的使用方法。

    此致、

    斯凯勒