This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:支持 LAUNCHXL-F28379D 上的 TMS320F28076

Guru**** 2583785 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075, LAUNCHXL-F28379D, TMS320F28076, TMS320F28379D, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1310868/launchxl-f28379d-support-for-tms320f28076-on-launchxl-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: TMS320F28076TMS320F28379D、TMS320F28075、 TMDSCNCD28379D

您好:

我们需要使用 LAUNCHXL-F28379D 电路板开发 INS 软件。 我们的目标器件是 TMS320F28076。

如何确保我们在 TI eShop 或 Digikey 订购的评估板"LAUNCHXL-F28379D"具有 TMS320F28076器件?

此致

加内桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ganesan:

    如果您订购 LAUNCHXL-F28379D、则只会收到附有 TMS320F28379D 器件的 LaunchPad。 不过、F28379D 和 F2807x 是同一器件系列的一部分、您可以选择在 LAUNCHXL-F28379D 上进行评估、并且您的软件应在两个器件之间具有最低的变化(如果有)。 在评估期间请记住 F28076的外设和器件限制、因为 F28379D 是具有更多特性的超集器件。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好:

    感谢您的快速响应。 如果我对编写仅适用于 TMS320F28076、哪个 EVM/Eval 板或 Launchpad 板的软件感兴趣、可以购买? 我还可以使用 TMS320F28075 (如果 EVM 不支持28076)。

    此致 Ganesan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesan:

    为了偏向于使用 LAUNCHXL-F28379D 和 TMDSCNCD28379D 进行原型设计、F28076的所有原始评估板已弃用。 我们原来有一个开发人员套件 TMDXCNCD28075、但现在已不再生产、也没有存放在我们任何经销商处。

    F28379D 平台可支持对所有 F2807x/F2837xS/F2837xD 系列器件进行开发、并且只需进行极少的更改即可简化器件之间的移植。  这些器件在很大程度上与某些封装上的引脚对引脚兼容(请参阅我们的迁移指南)、但请务必记住子集器件上可用的资源。

    此致、

    彼得