This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812-Q1:在 CCS 12.4中构建 CCS 3.x 项目

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1310606/tms320f2812-q1-building-ccs-3-x-project-in-ccs-12-4

器件型号:TMS320F2812-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F2812SysConfigC2000WARE

大家好、

我有一个构建于  适用于 TMS320F2812 DSP 控制器的 CCS 3.0、 该项目还使用 DSP BIOS 用于创建和调度任务。

现在我看到 TI 不再为这款处理器提供支持。

我想在当前 CCS 12.4版上构建此项目。

我的疑问:是否可以在 CCS 12.4上构建 CCS 3.0工程?

如果是、会有哪些要求、或告诉我相应的过程。

谢谢。

Veerae2e.ti.com/.../cc_5F00_build_5F00_Release_5F00_Flash.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Veera,

    Unknown 说:
    我的查询是否可以在 CCS 12.4上构建 CCS 3.0项目?

    这取决于项目中的配置。 从 CCSv3到 CCSv12.4、不仅对编译器、而且对 C2000Ware 源代码(如果你的项目依赖于此)有大量变更。 此外、借助 driverlib 的 SysConfig 还有更多支持、因此可能需要更改使用外设的任何代码、因为器件本身针对每个外设都进行了更改。

    您知道要将迁移到什么器件吗? 或者我是否误解了您的帖子、且您只想更改 CCS 的版本? 如果是后者、我怀疑是否有任何重大变化会影响您的项目、但是您需要移植到更新的 CCS 以找出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    感谢您的答复、

    我不打算迁移器件、我继续使用相同的 DSP 2812、

    我遇到的问题是、旧版项目构建于此 Win XP 它是在美国。

    我计划在印度使用 赢得10 有限状态机。 我在尝试编译工程时看到很多编译错误。

    在继续修复错误之前、我想知道从 CCS 3.0到 CCS 12.4是否可行?

    该工程使用 DSP BIOS、我还附加了工程构建日志以供参考。

    谢谢。

    法埃拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Veera,

    要仅迁移 CCS、您可以遵循 从 CCS 3.x 到最新 CCS 的迁移指南。 这是可以实现的、因为该器件不需要使用旧版本的 CCS 来实现兼容性。