This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:功能安全身份验证问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1307257/tms320f2800157-functional-safety-authentication-problem

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:TMS320F2800137

您好,

1. 我有一位客户想要使用小尺寸的 F2800157、请问5*5型号现在是否有货、或者您有样片吗?

车规级芯片的官方网站可以看到5*5。

2. 功能安全认证是否有61508认证? 还是仅选择 ISO26262?

3、 功能安全质量管理与功能安全合规之间有何区别?  F280013x 系列是质量管理型功能安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人能回答这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在5x5内不提供 F280015x。 最小尺寸为48QFN 7x7。  如果需要5x5、请参阅 TMS320F2800137系列中采用5x5 32 QFN 的器件

    2.两者皆可。 请参见证书 https://www.ti.com/lit/SFFS748 

    3.参见此处的说明

    功能安全| TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ChrisClearman、

    TMS320F2800137不支持功能安全、对吧?  我在功能安全文档中看不到此器件型号。

    F280015x 在5x5版本中不可用。 最小尺寸为48QFN 7x7。  如果需要5x5、请参阅 TMS320F2800137系列中采用5x5 32 QFN 的器件[/引号]

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F280013x 和 F28002x 系列由 TI 质量管理。

    它们可用于 IEC60730/UL 类型的设备应用以及 SIL 系统中的校验器微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ChrisClearman、

    好的。 感谢您的支持~