This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:F28P65x 包未在 c2000.syscfg 中保存

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1310777/tms320f28p650dk-f28p65x-package-unsaved-in-the-c2000-syscfg

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

您好!

我已经使用 SysConfig 工具导入 TMS320F28P65x 器件的 empty_driverlib_project、以配置外设。

当我打开 c2000.syscfg 文件时、F28P65x_256ZEJ 是默认器件。 我切换到了 F28P65x_169NMR 器件、然后我配置了想要使用的外设。

但在保存 c2000.syscfg 文件并关闭/打开项目后、默认的 F28P65x_256ZEJ 器件会未保存或擦除该器件。

此致、

大卫

[CCS12.5.0][C2000Ware v5.0][C2000Ware MotorControl SDK v5.00]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否共享您保存的 c2000.syscfg 文件?  

    您是否尝试在"Project Properties"->"SysConfig"->"Basic options"中更改软件包和部件选项。

    此致

    西达尔特