This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:EEPROM 闪存仿真

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1310631/tms320f28p650dk-flash-simulate-eeprom

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

专家、您好!一个问题: TMS320F28P650DK 是否有将闪存模拟为 EEPROM 的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、C2000Ware 中有一个示例项目(v5.01.00.00及更高版本)和一个介绍实现方式的应用手册。 示例工程可在以下位置找到:  C2000 Ware_Location /driverlib/f28p65x/examples/c28x/flash. 相应的应用手册可从 https://www.ti.com/lit/sprade8获取。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    斯凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,这是伟大的!