This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:闪存 API

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1310709/tms320f2800137-flash-api

器件型号:TMS320F2800137

您好专家:

  在 Fapi_initializeAPI 函数(FlashTech_CPU0_BASE_ADDRESS、1000);

#define FlashTech_CPU0_BASE_ADDRESS ((Fapi_Fmc iss 类型*) flash_wrapper_program_base)

#define FLASH_WRAMPER_PROGRAM_BASE     0x51000U /*(FLASH0CMD_BASE - 0x1000UL)*/

FLASH_WRAMPER_PROGRAM_BASE 的地址  是  任意的或固定的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Youjun:

    基地址是固定的。

    此致、
    伊袋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    在 Fapi_setupBankSectorEnable ()中

    CMDWEPROTA 寄存器、CMDWEPROTB 寄存器、CMDWEPROT_UO 寄存器

    但是我没有找到寄存器,哪个文档可以找到寄存器位定义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youjun:

    我们不向用户记录闪存 API 的内部信息。 请勿尝试直接写入闪存包装程序寄存器、因为您可能会损坏器件或获得意外结果。 严格执行编程和擦除操作时应仅使用 API 函数。

    此致、
    伊袋