This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:如何开始使用 BOOSTXL-DRV8323RX 和 LAUNCHXL-F280049C 运行低电感高速电机?

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, BOOSTXL-DRV8320RS, LAUNCHXL-F280039C, LAUNCHXL-F2800137, BOOSTXL-DRV8323RS, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1308256/launchxl-f280049c-how-to-start-working-with-boostxl-drv8323rx-with-launchxl-f280049c-for-running-a-low-inductance-high-speed-motor

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8320RSC2000WARE-MOTORCONTROL-SDKC2000WARE

你好  

我已随 LAUNCHXL-F280049C 购买 BOOSTXL-DRV8323RX、用于评估 以90,000rpm 运行电机的 InstaSPIN FOC。

德州仪器网站上提供了有关带有 F280049C 的 BOOSTXL-DRV8320RS 的文档。 但我想使用 DRV8323RS 实现一个算法。  

我应该如何配置该程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电机是什么极对? 您只需根据  BOOSTXL-DRV8323RX 和 LAUNCHXL-F280049C 之间的连接、更改 hal.c 和 hal.h 中的 ADC 和 PGA 配置 。

      user.h 中的硬件板、计算并设置正确的参数

    #define USER_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz              (xx)

    #define USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V      (xx)

    #define USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A      (xx)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2极对  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据使用板在 hal.c 和 hal.h 中更改器件配置、如 GPIO、PWM 和 ADC 配置。

    您也可以参考电机控制 SDK 中 C2000器件的实验。 当前的 MCSDK 中提供了通用电机控制实验、该实验可支持 LAUNCHXL-F280025C、LAUNCHXL-F280039C 、LAUNCHXL-F2800137  和 BOOSTXL-DRV8323RS 

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    通用项目和实验室用户指南: https://www.ti.com/lit/spruj26

    文件夹下的示例实验项目:C:Ware_Motor \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28002x

    或                                                        C:\ti\c2000\c2000_SDK_ Ware_Motor \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28003x

    或                                                        C:\ti\c2000\c2000_SDK_ Ware_Motor \solutions\universal_motorcontrol_lab\f280013x