This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2837xS 和 TMS320F2838xD MCAL

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1302567/tms320f2837xs-and-tms320f2838xd-mcal

下午好


我是 Sirius Lab 公司的一名功能安全工程师。 现在、我们的团队正处于选择 MCU 的阶段、我们的开发人员喜欢您的多种产品。

AUTOSAR 和 MCAL 基础架构适用于这些 MCU TMS320F2837xS 和 TMS320F2838xD。  您是否支持该协议、以及如何下载该协议?

此致
帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pavel,

    专家目前在1月8日之前不在办公室、请允许直至那时再答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:

    我们针对 F2837x 推出了有限的 MCAL、目前它们并不是功能安全质量。 F2837x 初步支持 KPIT AUTOSAR 堆栈。 您能否共享应用以及所需的 MCAL 列表?

    谢谢。

    阿什维尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwini:

    我们现在将选择用于生产统一器件系列的主微控制器、包括牵引逆变器。  我们无法与您共享某个应用程序、因为该应用程序是为不同的微控制器架构编写的。 我们目前使用的是 SC 的 PowerPC。

    此致、

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:

    新年快乐!  很抱歉这里的响应延迟了。 我将离线继续讨论该主题。

    谢谢。

    阿什维尼