This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:CMPSS 模块生成向上/向下双斜坡

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1311602/tms320f2800157-q1-up-down-dual-ramp-generation-by-cmpss-module

器件型号:TMS320F2800157-Q1

您好!

我们是否可以 使用157控制器的 CMPSS 模块生成双上-下斜升。 (同时正负斜率斜坡或一个斜率周期由正斜率和负斜率斜坡组成(每个半个周期))。

如果157控制器不提供此功能、请建议使用此功能的控制器。

任何使用双下斜坡的 TI 应用手册都将提供很大的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

     CMPSS 模块上的斜坡发生器(H)和斜坡发生器(L)可以配置为向上模式或向下模式。 您可以同时在 斜坡 发生器(H)中获得正斜率斜坡、  在 斜坡 发生器(L)中获得负斜率斜坡。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hadi、您好!

    感谢您的答复。

    实际上、我将仅在单个比较器(H 或 L)中检测情况。 (当然、我们可以在 H comp 中创建上升斜坡、在 L comp 中创建下降斜坡、但我要寻找 的是、此控制器还是任何其他 TI 控制器仅可以在单个比较器内生成上升/下降(三角型斜坡)、如下图所示。

    图1:一个斜坡周期分别包含上升和下降斜坡的半个周期
    图像2:由控制器生成的向上/向下斜坡、根据其他比较器正引脚上的正数或负数、它将与向上/向下斜坡匹配、而比较器输出将为1。

    请建议。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    遗憾的是、目前、任何 C2000器件的 CMPSS 模块中都不提供此功能。 但是、在 DMA 模块的帮助下、您可以从包含自定义斜坡的查找矢量重复发送 DAC 值。

    此致、

    哈迪