This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F240PQA >数据表指定了一个后缀对应项

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1304765/tms320f240pqa-datasheet-specyfying-the--a-suffixe-correspondance

您好!

这真的是一个简单的问题,在旧板上,我们允许该部件: TMS320F240PQ

旧器件淘汰后允许的新器件现在为: TMS320F240PQG4

我们在 Rochester (ARROW 部分)找到了此器件 TMS320F240PQA 的供货情况

在数据表中、仅删除了不带后缀的器件 TMS320F240PQ

什么代表-A >似乎是符合汽车级标准?

我要找一个由内部检查的 TI 销售人员、他告诉我、我也应该在这里问这个问题。

有没有人对此部件 TMS320F240PQA 有官方声明/数据表/PCN?

感谢您的回复和帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    该主题的专家在假期休假。 请预计答案会有延误。

    非常感谢、

    奥普斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、正式的 TMS320F240已停产、不再受支持。 上述 TMS320F240将是 GPN (通用器件型号)、而 PQA 将是添加后缀以创建 OPN (可订购器件型号)。  PQ 是封装标识符、通常 A、T 和 S 表示以下所述的温度范围:

    A:–40°C 至85°C 结点

    T:–40°C 至105°C 结温

    S:–40°C 至125°C 结温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢这些反馈似乎很清楚