This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:可在源文件中查找变量声明的定义或在头文件中查找宏定义

Guru**** 2898980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1310213/tidm-hv-1ph-dcac-can-t-find-the-definition-of-the-variable-declaration-in-the-source-file-or-the-macro-definition-in-the-header-file

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC
主题中讨论的其他器件:powerSUITE

黑尔语。 工程中是否缺少任何文件?

我从 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK (TIDM-HV-1PH-DCAC 单相并网逆变器)下载 了相关文件并将其添加到我创建的 F280049C 项目中、然后 CCS 标明了"INV_PWM_PERIOD"、"SDFM_OSR"、"CNTRL_ISR_dcQ_RATIV"、"INV_LINE_LINE_PWM"、"INV"、"INVINV_FREER_LINE_LINE_RECOVER"、"INV"、"INVRE_RETAUCCRE_RE_FREATE_RE_READV_FREER"、"INFARELATED"、"INFAREADV_FREER_COUTREADV_FREER"和"INFAREADV_FREER"中的未定义。  有人可以帮助这个请求。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来您已将现有工程的源文件复制到另一个独立工程中。 您能否确认这是否正确?

    如果是、请确保已将与现有项目关联的所有文件复制到自定义项目。 您提到的错误表明 您的自定义项目中缺少 gridconnectedinvlclfltr_settings.h 和 gridconnectedinvlclfltr_user_settings.h 文件。

    请告诉我这是否有助于解决您的问题。

    此致、

    小津野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、感谢您的回复、但在搜索后、我确认我已复制所有文件 、但在上面给出的两个文件中、我没有找到关于变量的说明、例如"INV_PWM_PERIOD"。 仅调用变量、函数由  gridconnectedinvlclfltr.c 中的参数传递。 如果您没有完成文件的添加、它将提示尚未将文件添加到路径中、而不是未找到变量、如图所示。

    我期待着再次听到您的声音。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎您遗漏了  gridconnectedinvlclfltr_settings.h 文件。

    该文件是 powerSUITE 自动生成的文件、因此它在 TI Resource Explorer 上不可见。 我建议您导入项目的非 powerSUITE 版本。 这将使您能够查看项目中包含的所有源文件。

    或者、您 可以导航到已安装的软件包并将该文件复制到您的工作区。 DigitalPower-SDK 中的位置位于 solutions\tidm_hv_1ph_dcac\f2837x\gridconnectedinvlclfltr 下  

    添加此文件后、应该可以解决所有问题。

    此致、

    小津野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答、该问题到目前为止已得到解决、祝您好运。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息! 感谢您的反馈。 祝你一切顺利!