This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:设置已损坏、并且可能出现#39;t 被打开

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1311404/c2000ware-setup-is-damaged-and-can-t-be-opened

器件型号:C2000WARE

我尝试过论坛中建议的内容、但它不起作用、即"要做到这一点、打开终端并键入:$  xattr -c "但当我在终端中键入它时、会弹出错误  

"解析`\n'"附近的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪种 MAC OS 版本?   

    Mac 上安装了哪个版本的 Python?

    此致

    西达尔特