This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:共享 RAM 和 CPU 读取保护和警告标志。

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1311459/tms320f28p650dk-shared-ram-and-cpus-read-protection-and-warning-flag

器件型号:TMS320F28P650DK

大家好!  

使用共享的 RAM GSx 具有 ADC 数据并由 CPU1和 CPU2读取。

现在,如果两个 CPU 尝试同时读取,会发生什么情况?

我找不到任何   CPU 读取保护和警告标志:   如果发生这种情况,我应该小心还是现在发出问题?

谢谢!  

Br


卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="6487" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1311459/tms320f28p650dk-shared-ram-and-cpus-read-protection-and-warning-flag 现在如果两个 CPU 尝试同时读取会发生什么情况?

    访问将根据轮询方案进行仲裁、两个 CPU 都将读取正确的数据。 由于读取操作没有保护、因此没有警告标志。

    此致、

    维维克·辛格