This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:如何抑制 PWM 中的短脉冲

Guru**** 2760705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1311373/tms320f280039-how-to-suppress-short-pulses-in-the-pwm

器件型号:TMS320F280039

在正弦 PWM 中、载波频率约为16kHz、基频(正弦频率)约为50Hz。  当调制波形接近 TBPRD 时、脉冲的宽度非常小、即1usec 或更短。 我需要消除这些脉冲。 那么、是否存在我可以直接使用的任何类型的寄存器或模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    否、我们没有任何用于抑制短脉冲的寄存器、因为 PWM 仅作用于动作限定器和比较值。 在尚未发生的可用事件之前、无法知道输出的屏蔽。  
    针对自定义 PWM 生成需求、CLB (可配置逻辑块)可以解决这一问题。

    谢谢。
    普拉森