This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:DACOUTx 引脚泄漏

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1311079/tms320f28377s-dacoutx-pin-leakage

器件型号:TMS320F28377S

您好!  

在电气特性中、DACOUTx 的引脚泄漏规定为66uA。  

由于这些是共享引脚、因此该漏电流仅适用于在 DAC 输出模式下使用或在 DAC 输出或 ADC 输入模式下使用的这些引脚吗?  

谢谢。  

-乔什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    这种典型的漏电流来自无法禁用的50k Ω 下拉电阻。 因此、实际泄漏电流将取决于施加到引脚上的电压、但泄漏将不取决于引脚的模式。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!