This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:TMU 执行的三角函数是否为可重入函数。

Guru**** 2534280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1312399/tms320f2800137-whether-the-trigonometric-functions-executed-by-the-tmu-are-reentrant

器件型号:TMS320F2800137

大家好、

我要求我的客户:

假设在主程序中调用一个三角函数、然后在此时出现一个中断、中断服务函数中也会调用该三角函数、然后您询问中断服务中的三角函数是否有效?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    请参阅 spruhs1的7.2和7.2.1。 它可以解决您的问题。

    谢谢。

    Sira