This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:加速

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1312369/tms320f28027-acceleration

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

     

大家好、我现在使用官方例程

D:\ ti \ motorware \ motorware_ 1_ 01_ 00_ 18 \ SW \ solutions \ instaspin_ FOC \ boards \ boostxldrv8305_ revA \ F28x \ f2802xF \ projects \ ccs \ proj_ Lab11a

但发现加速度不足以满足需求。 增加加速度仍然保持不变、

我发现有一个用于平滑基准变化函数的速度和 Id 斜坡。 如何删除此功能或释放加速度? 下面是当前速度变化波形、后跟加速非常快的竞争对手的波形

                        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我发现有一个用于平滑参考更改的速度和 ID 斜坡函数。 如何删除此功能或释放加速度? [/报价]

    本实验中并未将其用于正常运行模式。 您也可以尝试更改速度 PI 控制器以实现更高的加速度。