This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:器件唯一 ID

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1312359/tms320f2800137-device-unique-id

器件型号:TMS320F2800137

您好专家:

更多 信息和资源

描述1:

  5.7.8设备唯一 ID

TI OTP 包含一个256位值、该值由随机部分和顺序部分组成。 该值可用作代码加密的种子。 该值的起始地址为0x7020E。 前192位是随机值、接下来的32位是顺序值、最后32位是校验和值

描述2:

表3-19. SYSCTRL 基地址表

UidRegs UID_REGS UID_BASE      基地址:0x0007_1140

为什么地址不同?

哪一个地址是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    TRM 第5.7.8节是不正确的。  唯一 ID 的基地址为0x0007_1140。  感谢您指出这一点。  我将其提交为文档错误。  为了使阐述更加清晰、这里提供了唯一 ID 寄存器位置的说明(步骤为32位)

    0x0007_1140   随机 ID1 (用于播种 UID0/1)

    0x0007_1142   随机 ID2  (用于播种 UID0/1)

    0x0007_1144   随机 ID3  (用于播种 UID0/1)

    0x0007_1146   随机 ID4  (用于播种 UID0/1)

    0x0007_1148   随机 ID5  (用于播种 UID0/1)

    0x0007_114A   UID_UNIQUE0

    0x0007_114C   UID_UNIQUE1

       地址0x0007_1140至0x0007_114C 的0x0007_114E 校验和

     

    请参阅数据表中的表7-4器件识别寄存器。  对于 BOUT UID 0和1的组合、客户将可以选择使用32位 UID 或64位 UID。

     

    此致、

    约瑟夫