This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:相移脉宽调制

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1311607/tms320f28335-phase-shifted-pulse-width-modulation

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

是否有可能为飞跨电容器多电平逆变器(FCMLI)创建相移脉宽调制栅极信号、以便每个栅极信号(高侧或低侧)在整个放大的波形中具有变化的占空比? 希望在4级 SO 12开关(6个高侧和6个低侧)上发挥作用。

谢谢!

-Noah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah:

    我的专业知识不是使用 FCMLI、但是如果您可以发送一些您希望 ePWM 信号输出/显示的信息/图表、那么我可以提供一些有关 ePWM 配置是否可行的信息以及有关如何实现它的提示!

    此致、

    艾里森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    请参阅随附的图。 基本上、会对每个栅极信号进行与飞跨电容器多级逆变器电平数量相关的某个相位相移。 每个栅极信号相对于第一个栅极信号具有相同的相移。

    此致、

    -Noah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah:

    感谢您提供信息和图表! 该配置看起来是可能的、下面有几个问题:ePWM 的相移和 ePWM 的频率是否保持不变、只有占空比发生变化? 什么信息/输入将用于确定 EPWM 的占空比?  

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当逆变器运行时、相移在配置中始终保持恒定。  我们不打算动态改变 FCMLI 的电平数量。  频率在变化的占空比期间保持恒定。 输入的数据通常是使用数字接口最可能的 SPI 数据进行正弦解释。

    谢谢!

    -Noah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah:

    有几种方法可以 实现具有恒定相移和不同占空比的多个 PWM。 下面是一些概括性的一般概念:

    • 使用时基子模块(TBPHS)实现相移、然后根据输入数据更新计数器比较值(CMPx)以调整占空比
    • 在根据您的输入数据和计算更新计数器比较值(CMPx)时、两者都考虑 相移并调整占空比(例如、如果您希望 EPWM2的相移为10、请 在计算中相应地增加 EPWM2的 CMPx)
    • 使用死区子模块实现相移并使用 上升沿和下降沿延迟来改变占空比根据您的输入数据更新

    如果您有任何后续问题、请告诉我! 最好先参考我们拥有的一些 C2000Ware 软件示例、例如 示例 {C2000Ware}\device_support\f2833x\examples\epwm_updown_AQ 或 ePWM_up_AQ  您还可以查看数字电源或电机控制 SDK 以查看更多基于应用的示例。

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah、 虽然我们没有适用于 飞跨电容器多电平逆变器的具体参考设计、但我们有适用于 三级、 三相 ANPC 逆变器(TIDA-010210 )和 双向三相三级(T 型)逆变器(TIDA-01606) -我知道您的问题只是关于 FCMLI 的特定 ePWM 功能、但如果您对这些其他拓扑有任何兴趣、我想添加这些功能

    此致、

    艾里森