This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何配置 CPU1.CLA1和 CPU2.CLA1

Guru**** 2382500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1309601/tms320f28379d-how-to-configure-cpu1-cla1-and-cpu2-cla1

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的 TI 支持部门:  

对于我的 UPS 应用、我们需要通过各自的 CLA 访问 CPU、自从我开始探索这个想法以来、这已经是天了。 一些线程说创建2个项目、有些线程声称可以在单个项目上完成。 目前仍未找到实际配置两个 CPU 和相应 CLA 的具体方法。  

主要问题

1) 1)我们是否需要为单独的 CPU 提供2个链接器 cmd 文件?如果是、那么如何让编译器知道 CPU 的相应链接器文件?

2) 2)我们是否需要为每个 CPU 使用2个.CLA 文件?如果需要、如何配置它们?

我知道我的要求是独特的、无法找到合适的资源来制作。  

正在等待回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请有人帮助我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要为每个 CPU 子系统创建1个 CCS 工程-> 1个工程包含 C28x 代码和 CLA 代码。 您可能会在 C2000ware 中找到双核示例项目、

    此致、

    维纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我为单个 CPU 创建一个工程、假设是 CPU1.CLA1和 CPU2.CLA1。  

    假设我首先刷写了 CPU1.CLA1、然后我更改了调试配置、并刷写了第二个工程用于 CPU2.CLA1。 是否正在根据第二个工程配置重置 CPU1? 在单独刷写到 CPU2或第二个工程时无法隔离 CPU1。  

    我曾在  处理多核调试时参考过 www.youtube.com/watch 本视频。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1个工程用于1个 CPU 子系统、该子系统包含 C28内核及其自己的 CLA。

    要使用这两个 CLA、你必须创建2个项目。 我们在 C2000ware 中有一个 CPU2.CLA 的双内核示例。 它包括2个项目。 CPU1为1、CPU2和 CPU2.CLA 为1。 您可以使用此作为起点。

    示例位于:

    C2000ware\driverlib\f2837xd\examples\dual\cla

    此致、

    维纳