This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02014:软件

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1310896/tidm-02014-software

器件型号:TIDM-02014

您好!

我使用的是 TIDM-02014_truck_inv_F28003x 软件的 TIDM-2014产品。

我对软件有一些疑问。
1-

pwm1.Vabc_pu[0]= 0.5;
pwm1.vabc_pu[1]= 0.5;
pwm1.Vabc_pu[2]= 0.5;  当我更改为.


我在 GPIO0、GPIO1、GPIO2、GPIO3、GPIO4、GPIO5引脚上看不到 PWM 信号。

2-我看不到 resolver_exCITATION_PWM 引脚有任何变化。

引脚配置中是否会出现任何错误、或者我怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmet:

    看起来软件在某个地方卡住。 是否连接栅极驱动器板?  否则、演示软件将在初始化期间进入死区。  

    为了避免这种情况、您可以 在 trinv_main_cpu1.c 中注释掉 TRINV_HAL_configureGateDriver ();

        //
        // Configure Gate Driver
        //
    //    TRINV_HAL_configureGateDriver(); //comment out this line if there is no gate driver board

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,小强

    我把这一行放在注释中。 我认为软件不会卡住。


    isrTicker 正在对计数器进行计数。 但我在 GPIO 引脚上没有看到 PWM 信号。

    我可以在 resolvere_EXCITATION_PWM 引脚上看到信号。 此问题已完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmet:

    如果 runMotor = MOTOR_STOP 或检测到故障、则软件无法输出 PWM

    1.请  手动将 runMotor 设置为 MOTOR_CURCTRL

    2.请阅读 tripFlagDMC 来检查是否有任何故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,小强

    我在注释中添加以下行、以避免错误检查。


    我当前的目标是仅在 GPIO 引脚上查看 PWM 信号。
    我能看到这个吗?

    1-)我将其设置为 MOTOR_RUN 位置。


    2 -)没有错误、因为我为该行添加了注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmet:

    如果只想查看 PWM、可以注释掉 以下行、并 在初始化后手动将 runMotor 设置为 MOTOR_CURCTRL。 那么它应该可以正常工作。 但请注意、在这种情况下、  软件中没有故障诊断功能。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,小强

    是的、我现在可以看到 PWM 信号。
    感谢你的帮助。

    是否有介绍软件架构的文档?
    尤其是如何设置 ADC 和 PWM 设置(hal.syscfg)?
    现在我只有 tiduf23.pdf。
    详细的文档对我非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahemt:

    我们现在没有文档、但我们将执行此操作。